alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Probeentnahmemodul (SPM)

Verbesserte Entnahme von Prozessproben

Das Probeentnahmemodul (SPM) von Swagelok wurde für die verbesserte Entnahme von Prozessproben in Online-Analysesystemen entwickelt. Das vorkonstruierte und vormontierte Probeentnahmemodul ist eines der neuen vorkonstruierten unterstützenden Systemlösungen, das Anwendern einen einfacheren Bestell- und Installationsprozess bietet. Das SPM besteht aus zwei Elementen: einem Probeentnahmeventil (SPV) und entweder einer geschweißten (SPW) oder einziehbaren (SPR) Sonde.

Probenahmemodul SPM von Swagelok

Das Probeentnahmeventil hat ein gekoppeltes Ventildesign für die Einzelabsperr- und Entlüftungskonfigurationen.

Alle Probeentnahmeventile enthalten ein primäres Absperrventil und ein Entlüftungsventil zur Druckentlastung der Probenleitung, die gekoppelt werden können. Da jeweils nur ein Ventil geöffnet werden kann, kann es nicht zu kontinuierlichem Durchfluss vom Prozessventil zur Entlüftung kommen. Das Probeentnahmeventil mit Doppelabsperr- und Entlüftungsversion hat ein zweites Absperrventil zur sicheren Prozessabsperrung. Das Einzelabsperr- und Entlüftungsventil-Interlocksystem verhindert, dass Bediener das primäre Absperrventil schließt, wenn es in in Betrieb ist, wodurch ein eventuelles Krimpen der Sonde verhindert wird.

InfoClick 3230565

Quelle: LaborPraxis, 15. März 2012