Neue Rohrschneid- und Rohrplandrehwerkzeuge
Einfache Rohrvorbereitung durch neue Werkzeuge
16.12.11 | Redakteur: Gabriele Ilg
Swagelok hat sein Rohrwerkzeugangebot um vier neue Plandrehwerkzeuge und ein Schneidwerkzeug erweitert. (Bild: Swagelok)
Swagelok hat sein Angebot um fünf neue Werkzeuge erweitert: Das neue Rohrschneidwerkzeug TC72 eignet sich zum Schneiden dünnwandiger Rohre und Winkel bis 114,3 mm (4 1/2 Zoll). Mit einem integrierten Laser-Pointer zum Bestimmen der Schnittstelle und integrierten Spannbacken aus gehärtetem Aluminiumguss ist eine einfache Rohrvorbereitung mit geraden und gratfreien Enden möglich.
Zudem gibt neue Rohrplandrehwerkzeug-Modelle in vier verschiedenen Größen, die flache, glatte, gratfreie und fasenfreie Rohrenden produzieren. Sie haben beschichtete Werkzeugaufsätze mit zwei Schnittkanten, eine eingebaute elektronische Geschwindigkeitskontrolle sowie ein System zum schnellen Auswechseln von Spannfuttersätzen. Alle Werkzeuge zeichnen sich durch gute Tragbarkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Sie können mit Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Titan und den meisten Nickellegierungen verwendet werden.
Quelle: PROCESS Online, Dezember 2011 http://www.process.vogel.de/stroemungstechnik/rohre/articles/342858/