Wasserstoffversprödung von rostfreiem Stahl 316/316L
Wasserstoffversprödung von rostfreiem Stahl 316/316L
Wann? 18. November 2021, 15:00-15:45
Speaker:
- Dr. Gerhard Schiroky (Principal Scientist, Swagelok)
Inhalt des Webinars
Wasserstoff beeinflusst die mechanischen Eigenschaften und das Ermüdungsverhalten von nicht rostendem Stahl 316. In diesem Webinar werden wir die Auswirkungen von Wasserstoff auf die Streckgrenze, die Zugfestigkeit, die Dehnung und die Flächenreduzierung von nicht rostenden Stählen mit unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen gezeigt.
Webinar verpasst? Jetzt nachträglich die Webinaraufzeichnung anfordern
Sie konnten leider nicht am gewünschten Webinar teilnehmen? Kein Problem, hier haben Sie die Möglichkeit dies nachzuholen. Schreiben Sie eine Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Firma, Ihrer Telefonnummer und dem gewünschten Webinar an marketing@best-hamburg.de und wir senden Ihnen alle Informationen zu.
Fragen und Antworten aus dem Webinar
Aus zeitlichen Gründen könnten während des Webinars nicht alle Fragen beantwortet werden, daher haben wir Ihnen hier die noch offenen Fragen inkl. Antwort zusammengestellt.
Habe ich das richtig verstanden, dass der Effekt bei der Temperatur von flüssigem Wasserstoff oder flüssigem Helium zu vernachlässigen ist?
Richtig. Der Diffusionskoeffizient von Wasserstoff ist bei diesen Temperaturen sehr gering.
Es war jetzt viel von Nickel die Rede, welche Einfluss hat der Chrom Anteil?
316 mit höherem Ni-Gehalt hat normalerweise auch einen höheren Cr-Gehalt. Man konzentriert sich auf Ni als stabilisierendes Element für Austenit.
Ist eine H2-Versprödung von Elastomeren die Swagelok einsetzt bekannt?
In Swagelok's Bauteilen wie z.B. Ventilen sind nur solche Elastomere eingesetzt die mit H2 vertragbar sind. Man muss auf den Einsatztemperaturbereich aufpassen.
Sehen Sie bei Rohren mit großer Schwingungsbelastung ebenfalls eine Lebensdauerreduzierung gerade im Bereich der Klemmringe oder Schweißverbindungen?
Schwingungen muss man auf jeden Fall vermeiden, sie verkürzen die Lebensdauer, ganz besonders bei höheren Amplituden.